This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61130:这款器件推荐用于新的电池供电产品吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61130, TPS61031, TPS63021, TPS61091, TPS63030, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062632/tps61130-is-this-part-recommended-for-new-battery-operated-products

器件型号:TPS61130
主题中讨论的其他器件: TPS61031TPS63021TPS61091TPS63030LMR62014

您好!

我们看到 TPS61130RSAR 有货。  

此 IC 是否 推荐用于我们的应用、如下所述?

- 2节碱性 C 节串联电池(输入电压为1.8V 至3.3V)
- WiFi 模块(ESP32)
-电路板工作电压:3.3V
平均功耗:200mA
-峰值功耗(WiFi 传输期间):500mA

器件将处于95%的深度睡眠状态。  

为了最大限度地利用 C 电池、我们需要在降压/升压的输出端使用2000uF 电容器、以避免过早欠压。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    TPS61130可用于此应用、但该器件 的应用有点复杂 、许多功能对您的工作条件无用。  tps63021降压/升压适用  产品目前只有500件、所有其他降压/升压产品均已缺货。 如果输入电压可能略小于3.3V、则可以使用某些升压转换器 TPS61031、TPS61091、当输入和输出电压 接近时、输出将具有更大的纹波、但可以输出3.3V 电压、设计更简单。  

    当使用2000uF 电容器时、系统控制环路将非常慢且瞬态 响应缓慢。 此外、启动浪涌电流将更大、因为它将首先为输出电容器充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为  tTPS63021更适合?  

    我们仅选择 TPS61130、因为它有货。 我们知道这会带来额外的麻烦、只是想知道为什么不选择它呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2000uF 电容器是否会因系统控制环路而导致稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TPS63021更好的原因是设计更简单、因为 TPS61130是 SEPIC 和集成 LDO。 TPS61130也可用于此输入电压、输出电压和负载条件。

    当输出电容为2000uF 时、控制环路会很慢、但我认为环路 仍然稳定。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    然后、我们将 TPS63030替换为  TPS63021。  

    我们是否确实需要 IC5将 LMR62014XMF 的电压升压至5.25V 以提供15V 电压?  
    还是可以 直接将 LMR62014XMF 连接到3.3V?  

    LMR62014XMF 在15V 时提供80mA 的电流。  

    谢谢!  

    e2e.ti.com/.../Schematic-PDF_5F005B00_No-Variations_5D00_-_2800_7_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR62014可以从3.3V 升压到15V。 但是、如果电池电压低至1.8V、LMR62014输入最小电压为2.7V、并且从1.8V 升压至15V 时、占空比可能会高达90%以上、而芯片的最大占空比为86%。

    此致、

    俞宗怡