This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:IC 中的保护-处理充电 MOSFET 故障(MOSFET 发生故障,内部短路)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062286/bq77915-protection-in-ic---to-take-care-of-charging-mosfet-failure-mosfet-failed-and-shorted-internally

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ7718

您好!

在我们的 BMS 中 , 我们遇到了几个故障,其中 MOSFET 充电失败。 遗憾的是,当发生故障时,MOSFET 内部短路 ,充电继续。 这可能会导致电池过度充电。

充电器具有最大电压限制、 这在 某种程度上会有所帮助。 但是、如果由于老化而导致所有电池都不平衡、 则可能会有几节电池进入 高电压状态。

有没有建议在这种情况下保护电池免受过度充电的影响?

(我知道 MOSFET 的选择/设计应确保 MOSFET 不会发生故障、只需尝试寻找失效防护选项即可)。

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    如果您担心初级保护器出现故障、可以使用冗余次级保护器在主保护器发生故障时保护电池。 次级保护器通常会熔断保险丝以保护电池和器件。 要使用 OV 次级保护器、我建议 使用 BQ7718。  查看我们的保护器目录、了解哪种产品最适合您。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 提供的详细信息。 BQ7718将完成我们的工作。  

    我们的充电和放电 MOSFET 的额定电流为100A、100V。

     您能否推荐电  流为100安培、电压范围内的电子保险丝或其他解决方案?

    与   我们所需的电流和电压相比、我可以从 TI 找到的 Efuse 具有非常低的电流和电压额定值。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我对保险丝不太了解。 我们通常在 EVM 中使用外设封装、但这些封装通常是未组装的。

    这个 e2e 线程也许对保险丝功能性有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058822/bq76952-fuse-pin-functionality

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。

    "解析"此主题。

    此致、

    Anil