This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS745, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063471/tlv758p-searching-ti-solution

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件:LP5912TPS745

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与"MAX8902BATA+"竞争

 TLV75801PDBVR 是否 是一种出色的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TLV758P 在不需要 PG 的情况下是可以的、但我认为 TPS745或 LP5912是更好的选择、假设它们需要 PG 功能。

    文本版本

      MAX8902B TPS745 LP5912
    AEC Q100标准 是的
    输出选项 可调节输出 可调节输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 6. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.7. 1.5 1.6.
    输出电压(最大值)(V) 5.3. 5.5. 3.3.
    输出电压(最小值)(V) 0.6. 0.55 0.9.
    固定输出选项(V) 可调 - 0.9、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 5.
    使能 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 55 45. 40
    噪声(uVrms) 16. 53. 12.
    精度(%) 1.5 1 3.
    VDO (典型值)(mV) 150 95 150
    Iq (典型值)(mA) 0.08 0.025. 0.03%
    热阻 θJA (°C/W) 83.9. 80 71.
    最小封装面积(mm2) 4. 4. 4.
    封装类型 WSON WSON WSON