This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:板载 CPU 配置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063114/ucd9090-config-on-board-cpu

器件型号:UCD9090

大家好、

我的客户在 UCD9090中进行了设计、并提供 了他们正在使用的工具的屏幕截图。 他们还在"帮助"菜单下找到了一个链接、该链接将带他们访问2011年发布的此附加文档。 他们看不到文档中显示的“文件/导出”。  

他们 正在尝试提出一个方案来从  板载 CPU 板上配置 UCD。  他们 认为、如果他们为 UCD 和 CPU 板供电、他们应该能够将配置编程到 UCD。 第一个问题是、他们的 CPU 板具有1.8V I2C 总线(通过 CPU 模块上的上拉电阻)、我假设 UCD 需要基于数字 VIH 规格的3.3V 电压。 他们是否需要 I2C 总线电平转换?

 

客户是否应 遵循 随附的 pdf 文件并尝试实施本文档所介绍的内容、或者他们是否应该查看其他内容?

谢谢、

康妮