This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060875/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100BQ34Z110

大家好、我有几个关于学习周期的问题。

1.从数据存储器部分,我选择 “加载模式”为0,表示“恒定电流”,“加载选择”表示“平均电流”。 但它不会影响控制状态、ControlStatus 仍然处于设置状态。  因为 我使用的是恒定电流、它是否会导致学习周期出现任何问题?  

2.我的电池类型是铅酸12V 1.3Ah。 在通过发送 IT_ENABLE 命令开始学习周期之前、是否需要等待至少5小时?

3.如果在 IT_ENABLE 命令发送后学习过程失败、如何将更新状态更改为0以重新开始周期。 因为 bqStudio 不允许我将任何内容写入数据存储器。 我通过使用.srec 文件进行编程来处理这种情况 、我在论坛中找到了该文件。 (此文件与我的电池不完全兼容)编程后、我可以写入数据存储器、以便输入我的电池规格。 使用与我的电池不完全兼容的.srec 文件进行编程会影响 我尝试的下一个学习周期。  

添加了问题:有时、IT_ENABLE cmd 被发送后、即使电压低于我 在放电期间在数据存储器的 IT 配置中配置的电池端接电压、VOK 位也不会变为高电平。 但 QEN 在 IT_ENABLE 后为高电平。  

非常感谢。 现在就到这里了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    当您说.srec 与您的电池不兼容时、我不太确定您的意思。 您能否向我提供有关您的具体含义的更多信息? 您是否运行了 ChemID 匹配?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池为1.3Ah。 我发现的.srec 文件大约为7Ah。 此外、该文件的 ChemID 为0x0808、而 mine 为0x0802。  由于在 IT_ENABLE 之后无法向数据存储器写入任何内容、因此我将使用该文件进行编程。 之后、我能够写入数据存储器。 重点是、我不需要该文件来查看某些内容。 我想完成学习周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre、

    您不应上传论坛上找到的.srec 文件、它们很可能用于特定的用例。 您应该从产品页面下载默认 srec、并使用作为基准上传 chem ID 并对数据闪存进行更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我的第2个和第4个问题怎么样? 启动 IT_ENABLE 应该怎么做? OCVTAKEN = 1或 FIRSTDOD = 1是否足以在放电后启动 IT_ENABLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    当电池电量接近充满电时、应在放电之前发送 IT Enable (启用)。 我可能会怀疑这可能是 VOK 也没有设置的原因。 我已将一份有用的文档附在本主题中、但我将仔细查看学习周期部分以了解更多详细信息。

    谢谢、  

    杰克逊

    e2e.ti.com/.../5287.Practical_5F00_use_5F00_of_5F00_Single_2D00_Cell_5F00_Gas_5F00_Gauges.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰克逊! 但我有点困惑。 因为、技术参考手册将我与您所说的内容和共享文档的方式更不同。  

    根据 bq34z100-G1技术参考手册(修订版 A)第58-59页中的图11.1和11.2:

    -首先,电池应放电,直至电量耗尽。 (前提条件:RUP_DIS = 0、VOK = 0)

    -在放松5小时后,应发送 IT_ENABLE cmd。 (请参阅 VOK = 1并更新 STAT = 0x04、然后开始充电)

    但根据您共享的文档中的内容、电池充满电后、应发送 IT_ENABLE cmd。 然后需要放电。

    就像我说的,我很困惑:)哪些说明是正确的?

    此外、我的电池的电池节数为6。 单元格大小在 共享的文档中作为单个单元格传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法以健康的方式运行学习周期。  我每次都失败了。 我将添加上次尝试的日志。

    在我上次尝试中、IT_ENABLE cmd 之后发生了一些没有意义的事情。 VOK 变为高电平、但一段时间后下降至 低电平、RUP_DIS 变为高电平。  

    由于 VOK 在 IT_ENABLE 之前的大部分时间都未设置、 因此我失败了。 但在我的最后一个过程中、我像在 def.gg 中一样进行了配置。  

     e2e.ti.com/.../duringFirstCharge.loge2e.ti.com/.../def.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    我现在正在查看第二个日志、并研究这些文档为什么具有冲突的信息。 我将向您介绍我发现的内容。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    34z100学习周期的工作方式与其他测量仪表稍有不同、因此您可以任意执行。 我仍然会推荐我在我发送的 pdf 中发送给您的流程。 只需确保在其启用后发送 RESET 命令。 我认为、学习周期失败的原因是您在前两个 DOD 读数之间没有达到90%的 DOD 增量。 我建议在开始初始放电之前将器件充电至更高的电压电平。 如果不满足前两个 DOD 读数之间的90%差异、Qmax 将不会更新、并且您的学习周期将继续失败。

    话虽如此、由于您使用的是 PBA 电池化学成分、如果您对设计过程不太了解、我会考虑使用 BQ34z110电量监测计而不是 BQ34z100。 34z110是使用 CEDV 监测算法而不是阻抗跟踪的引脚对引脚替代产品。 CEDV 算法更适合铅酸应用。

    如果您有任何疑问、请随时告知我、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我注意到我的配置中有一些缺失。 我计划从记录所有内容开始。 但我还有几个问题。 如果你喜欢他们,我会很高兴。

    1.我没有查看电池化学 ID,因为化学成分列表中只有一个1.3Ah 铅酸电池选项。 我的电池是否可能具有不同的化学成分? 例如、我的电池化学成分可以是0x0808、它属于7Ah 铅酸电池吗?

    2.在 IT_ENABLE 之后发送的复位命令被发送后、RUP_DIS 位变为高电平是否正常? 我是否需要等待 RUP_DIS 变为低电平才能开始充电?  

    3.是否有必要以 C/5率进行放电? 我将以大约 C/3的速率放电、以加快该过程。 是否需要在 C/2上充电电流。 我正在使用 C/3充电速率进行充电、以防止对电池造成任何损坏。  

    4.在我上次尝试最终配置时、VOK 充电后变为低电平、但学习状态仍然为0x04。 因此、我决定 再开始一次放电和充电过程。  即使 VOK 在充电后变为低电平、我是否应该等待更多时间以使学习状态为0x05。  还是循环失败?  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的第4个问题之后、学习周期变为0x05、然后变为0x06。  因此、学习周期已完成、但充电和放电过程与学习周期指南不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    很抱歉耽误你的回答。

    1.您可以使用 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的 GPC Chem 工具 检查与您的细胞最接近的 ChemID 匹配。

    2.是的,这是正常的。 发送复位命令后、所有 Ra 表更新在第一个周期内被禁用。 该位应在 您的第一个周期后变为低电平。

    3.C/3对于放电来说有点高。 您将在以该速率放电时引入误差。 如果您真的想加快这个过程、C/4应该是可以的。 但是、C/3应该可以充电。

    4.每当发生 OCV 测量时、VOK 将变为低电平、当您的电压处于电池化学物质的"平坦区域"时(其中 OCV 测量对于 DOD 更新无效)、VOK 将变为高电平。 测量完成后、您可以开始下一个周期。 此外、为了澄清这款器件可以从空开始执行学习周期、因此更新状态更新的发生方式与指南中所述的不同。 为了避免混淆、我不会这样做、而是从指南中提到的完全放电开始。 按照我发送的指南、应该会获得成功的结果。

    谢谢、

    杰克逊