This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最小和最大开关频率

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063424/tps82130-minimum-and-maximum-switching-frequency

大家好、团队、

客户对开关频率规格有疑问。

 在数据表的以下情况下、最小和最大开关频率是多少?  




感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    请参阅数据表图21、该图是在12Vin、1.8Vout 时的开关频率与负载间的关系。  它在0.4A 至3A 范围内的频率为2MHz,非常精确。  变化是输入电压的变化。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy