This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511-Q1:短路钳位

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062571/ucc23511-q1-short-circuit-clamping

器件型号:UCC23511-Q1

大家好、

我想为短路保险丝添加一个额外的二极管。 但是、我不清楚二极管到底应该安装在哪里。 什么是专用引脚?

非常感谢。
托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    很抱歉、我不太理解您的问题。 您能详细介绍一下吗? 也许请举个例子说明您想要实现的目标?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    哦、抱歉、我不是指保险丝、而是指短路保护。

    我是指本段中的二极管。 附加二极管安装在哪里? 精确在哪个引脚之间?

    您知道我的意思吗?

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    感谢您的澄清! 现在我了解了。

    在引脚5至6 (VOUT 至 VCC)之间连接您的二极管。 将阴极连接到 VCC。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    这就是我要找的。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Don、
    我仍然有疑问。
    我现在已经使用二极管构建了电路。 现在、我已经对引脚5 (Vout)到引脚4 (Vee/GND)短路。 但是,该部件被销毁。 您能告诉我二极管的具体用途是什么吗? 二极管到底应该保护什么?

    谢谢
    托比亚斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    这就是我们来到这里的原因! 很高兴为您提供帮助。

    不幸的是,该案文有点令人困惑。 我们的驱动器没有 VOUT 端子的输出短路保护。 如果您将其短接至 VCC 或 VEE、然后将其驱动为低电平或高电平、则输出将永久损坏。

    我们讨论二极管和短路的原因是输出开关短路。 这可能会导致栅极上出现较大的正电压瞬态、因此我们建议在某些应用中使用外部二极管将该电压分流到 VCC。

    我希望这是清楚的。 如果您还有其他问题、请告诉我、Tobias!

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    您是否使用我们的栅极驱动器来驱动电源开关(IGBT、MOSFET、SiCFET 等)或其他类型的负载? 我们的栅极驱动器旨在驱动电源开关的栅极。

    此致、

    Don