This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:黄金文件格式混乱

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063428/bq4050-golden-file-format-confusion

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

你(们)好  

我们正在评估 BQ40Z50-R4电池电量监测计、将其作为产品的潜在电池管理解决方案、您能帮您清除与 Golden 映像文件相关的各种文件类型和术语方面的一些困惑。

我一直在阅读各种参考手册、应用手册和视频、但仍不确定该特定监测计的确切生产流程。  

到目前为止、我的理解是:

 BQ40Z50等闪存类型监测计可在生产时进行预编程、因此无需在主机微控制器上的软件驱动程序中进行少量配置或无需进行任何配置。

为电池选择正确的 Chemistry ID 后 、必须执行充电放电学习周期、以便监测计微调参数并将其存储到闪存中。

这些参数可使用 BQStudio 从监测计存储器中提取。这是一个黄金文件、可用于在生产过程中对其他监测计进行编程。

我有以下问题:  

在监测计通信手册 SLUA801中、它是指 FlashStream 文件并提供代码将此文件写入监测计、这与 BQ40Z50相关、因为我在 BQStudio 中看不到它的引用?

我在 BqStudio 中唯一的导出选项是.srec 文件、这似乎是与 FlashStream 文件不同的格式、因此示例 FlashStream 代码不能用于写入此文件。

对于 BQ40Z50、一旦完成学习周期、.srec 文件是否为"黄金文件"?

如果 BQ40Z50黄金文件需要在生产后更新、即在固件更新期间、通常是如何实现的?

此致

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    bq4050和 bq40z50是不同的产品。 我假设有一个拼写错误、您是指 bq40z50

    1.在 bqStudio 中、可从固件选项卡中获得 Flashstream 支持(单击浏览后、在文件类型的下拉列表中选择文件类型)。 这是读取/写入黄金映像的一种方法。

    2.可以将.srec 读出为"黄金文件"并用于生产

    3. bqProduction 可用于为 bq40z50编写黄金文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我打算 将 BQ40Z50放在标题中、但 选择了错误的器件。

    感谢您的帮助、我们消除了有关闪存文件的所有困惑。  

    如果客户提供的黄金映像已编程到器件中、是否可以订购大量此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    预编程的黄金映像类似于定制产品。 我建议您与 TI 销售代表进行讨论、以检查这是否可行。