This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061858/lm5021-searching-ti-solution

器件型号:LM5021

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 ISL6843的替代产品

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67712/INTERSIL/ISL6843.html

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

规格:  

输入电压:36~75V

输出:5V/1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5021固定频率可支持此设计。  由于控制器在运行中与 LM5021非常相似、因此它们应该能够修改设计以支持 LM5021。

    如果他们正在寻找适合该输入范围的设计、可能已经在参考设计库中完成了一些工作。  以下链接将带您进入参考设计库。 只需输入您的设计要求、即可为您提供最符合设计要求的设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    谢谢你

    我是否知道  LM5021是反激式和正激式电源转换 器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5021是一款峰值电流模式控制 PWM。  它可用于转发和反激。

    此致、