请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 您好!
bq77905数据表的图9-7显示了使用堆叠配置时上部器件 LD 引脚上的1M 下拉电阻器(Ra)。 但 EVM 和 SLUA774B - bq77995 20节串联电池堆叠配置文档的堆叠配置说明在 LD 引脚上没有下拉电阻。
建议在20S 配置中使用此下拉电阻器吗? 如果是,请将其用于设备2-5或仅用于设备5 (堆栈的“顶部”)? 谢谢你。
此致、John M.