您好!
我们的客户之一使用的是 TPS23881上的 POH 摄像头(BOSCH MIC-7130-PW4)、这是4级摄像头。
摄像头工作正常、但不允许我们激活功耗超过30W 的红外和光功能。 我知道我们使用的 TPS23881不是为了在4级上提供超过30W 的功率、但是否有任何方法使其在 POH 中工作、从而允许它提供高达60W 的功率?
我在另一个论坛上看到、有时可以通过 LLDP 实现 POH 解决方案、但我们的系统不支持此协议。
提前感谢您的帮助。
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户之一使用的是 TPS23881上的 POH 摄像头(BOSCH MIC-7130-PW4)、这是4级摄像头。
摄像头工作正常、但不允许我们激活功耗超过30W 的红外和光功能。 我知道我们使用的 TPS23881不是为了在4级上提供超过30W 的功率、但是否有任何方法使其在 POH 中工作、从而允许它提供高达60W 的功率?
我在另一个论坛上看到、有时可以通过 LLDP 实现 POH 解决方案、但我们的系统不支持此协议。
提前感谢您的帮助。
Alex
尊敬的 Alex:
请在此处查看培训视频:https://training.ti.com/tps23880-working-noncompliant-high-power-pds-upoe-poe-and-poh
LLDP 是通过 PHY 器件而不是 PoE 器件完成的。 LLDP 完成后、主机可以将 PCUT 值(2Ah 和2Bh 寄存器)更改为 PSE 端口、以将功率限制增加到60W。
如果 PD 不支持 LLDP、并且主机知道连接的 PD 需要60W、则还可以使用相同的方法来增加功率限制。 谢谢。
此致、
一分钱
尊敬的 Penny:
我看过本视频、但无法找到适合我的案例的解决方案。 我已经尝试通过寄存器0x2A 和0x2B 更改 PCUT 的限制、但它无法完全正常工作。 正如我在第一篇文章中所说的那样,摄像头似乎可以正常工作,但在网页上,我们看到一条消息,指出指示灯功能有错误....
我们还尝试将 TPS23881连接到 PoH PD (来自 Planet 的 PoE 分离器)、后者归类为4类设备。 我们添加了一个电阻器负载以消耗60W 功率、它似乎起作用了... 为什么它可以与此 PoE 分离器配合使用、但不能与摄像头照明功能配合使用... ?
在这里、我们的配置:
0x1E、0x1F、0x20、0x21 =>设置0xFF
0x40 =>设置0xFF
0x50 =>设置0x00
0x12 => 0x0F (自动模式)(另一次尝试;0xAA (半自动))
有什么解决方案?
谢谢
Alex
尊敬的 Penny:
请在下面找到不受功率限制的 TPS23881寄存器转储:
[0x00] 0x00 [0x01] 0x80 [0x02] 0x00 [0x03] 0x00 [0x04] 0x00 [0x05] 0x00 [0x06] 0x00 [0x07] 0x00 [0x08] 0x00 [0x09] 0x00 [0x0A] 0x00 [0x0B] 0x00 [0x0C] 0x44 [0x0D] 0x44 [0x0E] 0x00 [0x0F] 0x00 [0x10] 0x33 [0x11] 0x00 [0x12] 0x0F [0x13] 0x03 [0x14] 0x33 [0x15] 0x00 [0x16] 0x00 [0x17] 0x80 [0x18] 0x00 [0x19] 0x00 [0x1A] 0x00 [0x1B] 0x55 [0x1C] 0x01 [0x1D] 0x00 [0x1E] 0xFF [0x1F] 0xFF [0x20] 0xFF [0x21] 0xFF [0x22] 0x00 [0x23] 0x00 [0x24] 0x00 [0x25] 0x00 [0x26] 0xE4 [0x27] 0x00 [0x28] 0x00 [0x29] 0x0F [0x2A] 0xFF [0x2B] 0xFF [0x2C] 0x64 [0x2D] 0x54 [0x2E] 0x31 [0x2F] 0x3A [0x30] 0xD6 [0x31] 0x07 [0x32] 0x2A [0x33] 0x3A [0x34] 0x02 [0x35] 0x08 [0x36] 0xE8 [0x37] 0x39 [0x38] 0x00 [0x39] 0x00 [0x3A] 0x00 [0x3B] 0x00 [0x3C] 0x00 [0x3D] 0x00 [0x3E] 0x00 [0x3F] 0x00 [0x40] 0x30 [0x41] 0x00 [0x42] 0x16 [0x43] 0x22 [0x44] 0x7C [0x45] 0x7E [0x46] 0x00 [0x47] 0x00 [0x48] 0x00 [0x49] 0x00 [0x4A] 0x00 [0x4B] 0x00 [0x4C] 0x44 [0x4D] 0x44 [0x4E] 0x00 [0x4F] 0x00 [0x50] 0x00 [0x51] 0x00 [0x52] 0x00 [0x53] 0x00 [0x54] 0x00 [0x55] 0x00 [0x56] 0x00 [0x57] 0x00 [0x58] 0x00 [0x59] 0x00 [0x5A] 0x00 [0x5B] 0x00 [0x5C] 0x00 [0x5D] 0x00 [0x5E] 0x00 [0x5F] 0x00 [0x60] 0x00 [0x61] 0x00 [0x62] 0x00 [0x63] 0x00
下面是原理图的截屏:

感谢你的帮助。
此致、
Alex