This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:双相降压控制器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM25149, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063465/lm5140-q1-dual-phase-buck-controller

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1LM25149LM25148

大家好、

我的要求如下所示。

8~21V 输入电压、3V 输出电压、9A 输出电流

我们希望找到两相三相降压控制器来满足要求、因为我们希望降低电感器电流。 (我们需要小尺寸电感器)

不需要 PM 总线。 Fsw = 2.2MHz 更好。 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    此规格可通过单相实现-请参阅 LM25148和 LM25149控制器。 对于两相解决方案、我建议使用 LM5143-Q1。 请使用适用的 Excel 快速入门计算器进行组件选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能告诉我我们是否有适用于两相 LM5143-Q1的参考设计吗? 我只看到双通道降压应用。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看以下四相应用手册 :www.ti.com/lit/snva870