This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:IEEE 802.3bt

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063411/tps23881-ieee-802-3bt

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS23730

大家好、

器件使用 TPS23881作为 PSE 功能、可提供高达90W 的功率输出。 当 TPS23881 PSE 器 件通过2线对(1、2、3、6或4、5、7、8)连接到 TPS23730 PD 演示时、TPS23730 PD 演示无法从 TPS23881 PSE 器件获取功率。 如果使用4线对以太网电缆、TPS3881 PSE 器件可为 TPS23730 PD 演示供电。

如果 将 PSE_N1和 PSE_N2连接在一起、  TPS23881 PSE 器  件可以通过2线对(1、2、3、6或4、5、7、8)或4线对为 TPS23730 PD 演示供电。

是这样吗?

顺便说一下、 TPS23730 51w 的最大分配功率是多少?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bifang,

    符合标准的 PD 设计应使 PD 通过二极管电桥或 FET 电桥连接到所有配对(12&36和45&78)。 由于对于2线对应用、PSE 可选择通过线对集和 PD 支持这两种配置所需的任何一个线对供电。  

    TPS23881配置为4线对模式后、会从两个通道中查找有效的检测和分类。 您需要更改 PD 设计、连接到所有配对、连接1个通道以配对12&36、连接第二个通道以配对45&78。 谢谢。