This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:SEPIC 太阳能充电器问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063257/bq24650-sepic-solar-charger-issue

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

客户想知道 、对于 TI 使用 bq24650设计的 SEPIC 太阳能充电器、是否可以提供相关的演示板?

此外、对于太阳能充电 MPPT、 是否只有 bq24650可供使用?  是否有其他选择?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    我们没有相关的演示板。

    但是、如果您正在寻找太阳能降压/升压电池充电器、我建议您查看 BQ25798。 BQ25798是一款具有 MPPT 和 NVDC 电源路径的完全集成式降压/升压电池充电器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。