This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62111:温度依赖性与输出容差

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063364/tps62111-temperature-dependancy-of-output-tolerance

器件型号:TPS62111

除了 TPS62111RSAR、我们还计划使用 TPS62111MRSAREP。
主要差异是
                      TPS62111RSAR                TPS62111MRSAREP
温度范围        -40岁 85°C         更改为           -55... 125°C
容差输出电压    +-3%             更改为              +-7%。

现在、问题是、我们是否必须假设 TPS62111MRSAREP 在 TPS62111RSAR 的温度范围内的输出电压容差更高。 或者增大的容差是否来自扩展温度范围,我们也可以假设 TPS62111MRSAREP 在-40... 85°C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在-40C 至85C 范围内、EP 和非 EP 之间的精度应该是相同的。 精度在此温度范围之外会变差。

    谢谢、
    模块