This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:关断命令被发送两次、但仍然无法关闭、短时间按下复位按钮无法唤醒深度睡眠模式

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062909/bq76952evm-the-shutdown-command-is-sent-twice-and-still-cannot-be-shut-down-and-pressing-the-reset-button-for-a-short-time-cannot-wake-up-deepsleep-mode

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好,

    我们在使用 BQ76952EVM 时遇到了两个问题。

   a) bqsbb 在上部计算机发送 shutdown 命令_后、当 CMD 置1时、FET 可正常关闭、但 bq76952不会进入 SHUTDOWN 模式并可继续通信。 Reg1可以输出3.3V 电压。 发现 TS2的电压为0.1V、TS2到 GNG 的电阻为7.8M

   B)在发送 DEEPSLEE()命令后,短时间按 RESET 按钮无法唤醒 DEEPSLEEP 模式。 短暂按下键后,上部计算机仍显示“深度睡眠设置”,并发送 EXIT_DEEPSLEE()可以退出深度睡眠模式。 没有电流进入 睡眠模式、睡眠被置位、睡眠通过短按键被清除。

   我们期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    如果 REG1仍然显示3.3V 并且 TS2处于低电平、则器件看起来没有进入关断状态。 如果器件已密封、则必须在短时间内发送两次关断命令才能生效。 两次发送关断命令也可以在非密封模式下跳过关断命令延迟。

    在深度睡眠模式下、器件的 I2C 仍处于活动状态。 您可以发送 exit_deepsle()命令以退出此模式。 如果您使用 RST_SHUT 引脚退出此模式、请确保此引脚具有电压基准。 例如、如果您使用 REG1作为 RST_SHUT 的电压、除非您对 DPSLP_LDO 位进行了编程、否则 REG1可能会在深度睡眠模式下断电。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    a)器件处于 FULLACCESS 模式。  发送 shutdown ()命令设置 SD_CMD , FET 可正常关闭。  我猜器件会进入"软关断"状态、因为 TS2引脚电压低于 VWAKEONTS2。  但我不知道 TS2引脚电压低于 VWAKEONTS2的原因吗? BQ76952是否损坏?  我没有更改外设电路。

    b)你是对的。 在深度睡眠模式中、REG1关闭、因此按钮无法唤醒。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    如果 REG1仍然显示3.3V、则听起来不像器件处于"软关断"状态。  

    此致、

    Matt