主题中讨论的其他器件: BQ76952
您好,
我们在使用 BQ76952EVM 时遇到了两个问题。
a) bqsbb 在上部计算机发送 shutdown 命令_后、当 CMD 置1时、FET 可正常关闭、但 bq76952不会进入 SHUTDOWN 模式并可继续通信。 Reg1可以输出3.3V 电压。 发现 TS2的电压为0.1V、TS2到 GNG 的电阻为7.8M
B)在发送 DEEPSLEE()命令后,短时间按 RESET 按钮无法唤醒 DEEPSLEEP 模式。 短暂按下键后,上部计算机仍显示“深度睡眠设置”,并发送 EXIT_DEEPSLEE()可以退出深度睡眠模式。 没有电流进入 睡眠模式、睡眠被置位、睡眠通过短按键被清除。
我们期待您的回复! 谢谢!