This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:在 EEPROM 闪存和几个电源周期后、IC 在所有稳压器上输出0V

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061964/tps65154-ic-outputs-0v-on-all-regulators-after-eeprom-flash-and-a-few-power-cycles

器件型号:TPS65154

我们有一个将 TPS65154用于 LCD 偏置电路的设计。 我们能够通过 I2C 刷写 IC 并获得所有稳压器所需的输出电压。 但是、在刷写 EEPROM 并在下电上电之前等待大量时间(1分钟)后、系统在所有电压变为0V 之前按预期在2至3个下电上电。 I2C 通信仍在工作、可以写入和读取寄存器值、但输出电压全部为0V (包括 LDO 输出)。 所有 I2C 通信均由 Saleae 逻辑分析仪进行监控、并验证是否向 IC 发送了正确的值以及 IC 是否发送了 ACK。

其他人遇到此问题或知道解决方案可能是什么?

电路板的原理图如下 所示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的帖子中的描述、似乎器件的其中一个输出轨上可能会发生过流、欠压/过压等某种故障情况。 例如、该器件中的所有稳压器输出都具有标称编程值的70%的欠压阈值、如果过流情况持续时间超过50ms、器件会自行关断。 我建议使用示波器探测各种输出和输入电压轨、以查看器件关断时发生的情况。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0V 问题是由于 C16安装在升压转换器1的补偿网络中。 当 C16为 DNI 时、0V 问题消失。 EEPROM 仍然存在问题。 除 LDO 外、所有稳压器值在加电时都保持其编程的电压。 对 EEPROM 进行编程后、LDO 电压立即变为1V、类似地、当系统启动时、此电压为1V。 我们将其标称设置为1.89V。 微控制器可以按预期设置所有电压、并且在连接显示屏时工作正常。 但是、由于 LDO 电压不会保存在 EEPROM 中、因此需要在为 VIS I2C 加电时连续对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有其他稳压器都保留了值、但 LDO 不保留 EEPROM 中最后设置的值、这确实很奇怪。 我不知道为什么会这样。 您是否曾尝试从 EEPROM 读取寄存器0x01、即控制寄存器(0xFF)位0设置为1、然后读取寄存器0x01以查看是否读取最后写入的值? 我只是想确定这是 EEPROM 问题、还是在上电时无法正确读取 LDO 寄存器。

    您是否有多个电路板在执行此操作、或者它只是您迄今为止尝试过的一个电路板? 我想可能是一个有故障的器件。

    此致、

    辽卡特