This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34919C-Q1:建议使用48V 输入电源运行吗?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34919C-Q1, LM34919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063324/lm34919c-q1-is-it-recommended-to-operate-with-48v-input-power

器件型号:LM34919C-Q1
主题中讨论的其他器件: LM34919

 LM34919C-Q1的数据表未包含 48V 输入的测试数据。 它可以与48V 输入配合使用吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM34919可与高达50V 的输入电压搭配使用。   

    48V 输入正常、但您需要确保输入变化不超过65V、并使用您的应用电路检查 Webench 中的器件热性能。

    B R

    Andy