This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS25947:TPS25947、TPS25946、TPS25210和 LM73100之间有何差异?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063338/faq-tps25947-what-is-the-difference-between-tps25947-tps25946-tps25210-and-lm73100

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25946

TPS25947、TPS25946、TPS25210和 LM73100之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25947、TPS25946、TPS25210和 LM73100之间的差异可在下表中找到:

    功能

    TPS259470A/L

    TPS259472A/L

    TPS259474A/L

    TPS25210A/L

    LM73100

    TPS259460A/L

    TPS259461A/L

    产品类别

                            电子保险丝

    理想二极管

               电子保险丝

    最小工作输入电压

                                              2.7伏

    最大工作输入电压

    23 V

    23 V

    23 V

    5.7V

    23 V

    23伏

    23伏

    最大绝对输入电压

                                             28V

    最大电流

    5.5A

    5.5A

    5.5A

    4A

    5.5A

    5.5A

    5.5A

    Rdson

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    反向电流阻断

                      始终为零的直流反向电流

    禁用时

    禁用时

    双向电流

                                否

    启用时

    启用时

    输入反极性保护

                                是的

    过热保护

                                是的

    压摆率控制(dVdt)

                                是的

    模拟电流监视器

                                是的

    过压保护

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7/13.8V

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7V

    可调节 OVLO

    可调节 OVLO

     

    可调节 OVLO

    过流响应

    可调节电流限制

    可调节电流限制

    可调断路器

    可调节电流限制

    不适用

    可调节电流限制

    可调电流

    限制

    过流消隐计时器

                         可调节

    不适用

    可调节

     

    可调节

     

    短路保护

                        常开

                        可调和固定阈值

    仅在稳态条件下

    固定阈值

    常开

    可调和固定阈值

    常开

    可调和固定阈值

    故障响应

                  自动重试和闭锁选项

    闭锁

    自动重试和闭锁选项

    自动重试和闭锁选项

    优先级 PowerMUX 控制

    是的

                                        否

    故障指示灯

    是的

                                        否

    是的

    电源正常指示器

                              是(可调阈值)

    封装

                                    QFN-10、2mm x 2mm、0.45mm 间距

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25947、TPS25946、TPS25210和 LM73100之间的差异可在下表中找到:

    功能

    TPS259470A/L

    TPS259472A/L

    TPS259474A/L

    TPS25210A/L

    LM73100

    TPS259460A/L

    TPS259461A/L

    产品类别

                            电子保险丝

    理想二极管

               电子保险丝

    最小工作输入电压

                                              2.7伏

    最大工作输入电压

    23 V

    23 V

    23 V

    5.7V

    23 V

    23伏

    23伏

    最大绝对输入电压

                                             28V

    最大电流

    5.5A

    5.5A

    5.5A

    4A

    5.5A

    5.5A

    5.5A

    Rdson

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    反向电流阻断

                      始终为零的直流反向电流

    禁用时

    禁用时

    双向电流

                                否

    启用时

    启用时

    输入反极性保护

                                是的

    过热保护

                                是的

    压摆率控制(dVdt)

                                是的

    模拟电流监视器

                                是的

    过压保护

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7/13.8V

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7V

    可调节 OVLO

    可调节 OVLO

     

    可调节 OVLO

    过流响应

    可调节电流限制

    可调节电流限制

    可调断路器

    可调节电流限制

    不适用

    可调节电流限制

    可调电流

    限制

    过流消隐计时器

                         可调节

    不适用

    可调节

     

    可调节

     

    短路保护

                        常开

                        可调和固定阈值

    仅在稳态条件下

    固定阈值

    常开

    可调和固定阈值

    常开

    可调和固定阈值

    故障响应

                  自动重试和闭锁选项

    闭锁

    自动重试和闭锁选项

    自动重试和闭锁选项

    优先级 PowerMUX 控制

    是的

                                        否

    故障指示灯

    是的

                                        否

    是的

    电源正常指示器

                              是(可调阈值)

    封装

                                    QFN-10、2mm x 2mm、0.45mm 间距