This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM74810-Q1电荷泵问题

Guru**** 2572255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062577/lm7481-q1-lm74810-q1-charge-pump-issue

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

我发现 VCAP-VS 电压在电源建立后仅为5.4V、无法建立电荷泵电压的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    电荷泵电压 VCAP-VS 应大约为12.2V - 13.2V。  

    要了解电荷泵电压不符合规格的原因、您能否向我们提供以下信息:

    1. 原理图
    2. 测试设置和条件
    3. 电荷泵电压在初始上电时测量值为5.4、还是在执行任何测试后测量值? 这是为了了解 LM7481-Q1是否在执行任何测试过程中失败。
    4. 您是否已尝试用新 IC 更换过 IC? 它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen GD

    你过得怎么样?

    答覆如下。

    1.2.原理图、测试设置和条件、请参阅附件。

    3.加电后测量电荷泵电压。

    4.尚未更换为新 IC。

    e2e.ti.com/.../LM74810.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我很好。 希望您也能有所作为。

    感谢大家分享原理图。 为了让我完整地查看原理图并提供 意见、请分享 FET 器件型号。 此外、在靠近 LM74810-Q1输入端的位置还有去耦电容器。

    在您共享的幻灯片编号中、LM7480-Q1工作序列和非工作序列之间的唯一区别是26V -'Vout-local'电源轨。 我看不到任何明显的原因、为什么 LM74810-Q1在 由 PSFB 转换器供电时不工作。 您是否还有其他观察结果。

    在幻灯片编号中 3、即使在输入电压开始上升之前、栅极电压似乎也在上升。  您是否将输入电源从'C SOURCE 26V'切换到'PSFB 转换器'?  

    您能否在故障情况下也共享 VCAP 电压波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen GD

    谢谢!

    1. FET 零件号:FDBL86561-F085。
    去耦电容:靠近 Pina 和引脚 VSNS?  昨天、我移除了靠近引脚 A 和引脚 VSNS 的去耦电容。

    2.在幻灯片编号中 VOUT 本地电压主要由 PSFB 提供。  不由直流电源提供。

    3. VACP 波形将在明天提供给您,您是否需要其他波形?

    UVLOF 将锁定 VACP  电压? 如何检查 UVLO?

    5. 我尝试将 OV 引脚拉至低电平、将 EN/UVLO 拉至高电平(VS 电压)。 似乎没有帮助。

    许嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen GD

    3. VACP 波形将在明天提供给您,您是否需要其他波形?

     波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    在 DGATE 上有很多开关、因此电荷泵会承受应力。 这可能发生在空载或极轻负载条件下或交流整流期间。

    1. 您是否在无负载条件下进行测试? 如果是,您能否将负载电流增加到 DGATE 停止开关并检查电荷泵电压的水平?
    2. 输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen GD

    现在、函数正常工作。 我们尚未修改外设电路、需要跟进此问题以避免再次出现。

    1. 您是否在无负载条件下进行测试? 如果是,您能否将负载电流增加到 DGATE 停止开关并检查电荷泵电压的水平?

        =>  在正常导通时加载 DGATE 后进行空载测试

        输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    请详细说明我的以下两个问题、

    1. 您是否在无负载条件下进行测试? 如果是,您能否将负载电流增加到 DGATE 停止开关并检查电荷泵电压的水平?
    2. 输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen GD

    1. 您是否在无负载条件下进行测试? 如果是,您能否将负载电流增加到 DGATE 停止开关并检查电荷泵电压的水平?

    =>是的、 无负载。 我们已确认 、当我们将负载电流增加到10A 时、电荷泵电压正常。

    2.输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。

    =>我们将确认并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您在第1点确认。 请浏览以下 e2e 常见问题解答、以了解有关栅极在空载时振荡的原因的更多信息。

    理想二极管控制器或线性 ORing 控制器栅极电压在轻负载或空载时振荡

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/992989/faq-ideal-diode-controller-or-linear-oring-controller-gate-voltage-oscillates-at-light-load-or-no-load