主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1
我发现 VCAP-VS 电压在电源建立后仅为5.4V、无法建立电荷泵电压的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Praveen GD
你过得怎么样?
答覆如下。
1.2.原理图、测试设置和条件、请参阅附件。
3.加电后测量电荷泵电压。
4.尚未更换为新 IC。
尊敬的卡森:
我很好。 希望您也能有所作为。
感谢大家分享原理图。 为了让我完整地查看原理图并提供 意见、请分享 FET 器件型号。 此外、在靠近 LM74810-Q1输入端的位置还有去耦电容器。
在您共享的幻灯片编号中、LM7480-Q1工作序列和非工作序列之间的唯一区别是26V -'Vout-local'电源轨。 我看不到任何明显的原因、为什么 LM74810-Q1在 由 PSFB 转换器供电时不工作。 您是否还有其他观察结果。
在幻灯片编号中 3、即使在输入电压开始上升之前、栅极电压似乎也在上升。 您是否将输入电源从'C SOURCE 26V'切换到'PSFB 转换器'?
您能否在故障情况下也共享 VCAP 电压波形?
您好 Praveen GD
谢谢!
1. FET 零件号:FDBL86561-F085。
去耦电容:靠近 Pina 和引脚 VSNS? 昨天、我移除了靠近引脚 A 和引脚 VSNS 的去耦电容。
2.在幻灯片编号中 VOUT 本地电压主要由 PSFB 提供。 不由直流电源提供。
3. VACP 波形将在明天提供给您,您是否需要其他波形?
UVLOF 将锁定 VACP 电压? 如何检查 UVLO?
5. 我尝试将 OV 引脚拉至低电平、将 EN/UVLO 拉至高电平(VS 电压)。 似乎没有帮助。
许嘉森
您好 Praveen GD
现在、函数正常工作。 我们尚未修改外设电路、需要跟进此问题以避免再次出现。
=> 在正常导通时加载 DGATE 后进行空载测试
输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。
您好 Praveen GD
=>是的、 无负载。 我们已确认 、当我们将负载电流增加到10A 时、电荷泵电压正常。
2.输入电压是否有纹波? 如果输入和输出电压之间存在电压差(足以触发 VSD (rev))、DGATE 将保持开关状态。
=>我们将确认并回复您。
尊敬的卡森:
感谢您在第1点确认。 请浏览以下 e2e 常见问题解答、以了解有关栅极在空载时振荡的原因的更多信息。
理想二极管控制器或线性 ORing 控制器栅极电压在轻负载或空载时振荡