This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:空载门引脚信号异常

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063166/tps2412-no-load-gate-pin-signal-abnormal

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: TPS2413

您好的团队,

我的客户在设置 TPS2412时遇到了一些问题。

他的 PS 引脚为12V 和 PS2供电、断开任何连接。

当他处于空载状态时、栅极引脚波形会像附件(绿色)那样出现异常、但当他在0.01A 中打开负载时、将是安全的。

您能不能有任何办法来解决这个问题?

另一个问题是他们想知道 TPS2412和 TPS2413,内衬类型与开/关类型控制优势比较分析器。

请提供一些信息。 谢谢!