This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:TPS63806、用于替代 TPS63805

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062370/tps63806-tps63806-to-replace-tps63805

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件: TPS63805

尊敬的 TI 专家

   由于 TPS63805短缺、我们希望将其替换为 TPS63806、 BOM 无法更改 该输出电容器与一个22uF 电容器保持相同。

   我们的应用在连续模式下负载不会超过300mA、请帮助检查这是否是一个问题? 纹波 电压如何? 会变得更糟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HI Cage、

    我将在这几天里尝试指出。 这是 Jack Johnson 提交的同一个案例、对吧?

    此外、您能否共享输出电压和输入电压?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的反馈、由于 IT 问题、我迫切需要得到您的确认、这可能会阻碍我们本周的发展。

    提交的 Jack Johnson 的情况与此不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您的意思是否意味着您需要进行测试以检查纹波电压? 没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HI Cage、

    没错、 我需要进行基准测试、以确保环路使用22uF 输出电容器时保持稳定。 对于推荐的 TPS63806输出电容为2*47uF。

    所以、请与我分享输入和输出电压。 我将于今天下午开始测试。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO

      感谢您对这一紧急情况的支持。 再次确认您将验证具有输出电容器的 TPS63806、因为22uF/输入是10uF 电容器。 对吧?

    输入电压范围为2.5~3.65V

    输出电压为3.3V。

    系统负载最大值约为300mA、续为40和80mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HI Cage、

    请将附件作为参考

    我认为 TPS63805和 TPS63806之间几乎没有差异。

    输入电容器的电压。 我认为这取决于您的系统。 您知道、您将获得不同参数或电源的不同性能。 请注意启动期间的压降

    此致

    TAO

    e2e.ti.com/.../TPS63805-verus-TPs63806.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    在您附加的 PowerPoint 文件中、测试的硬件是什么?

    对于63805、它是未修改的 EVM?

    对于63806、它是您修改为仅在输出端使用单个22uF 电容器的 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、没错。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO

        您能为我们提供完整的/基准测试吗? 请告诉我们测试何时完成? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HI Cage、

    我认为这对您的案例来说已经足够了。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    在 PowerPoint 中、至少有5条曲线-黄色、深蓝色、浅蓝色、粉色和白色。  我无法分辨每条曲线代表什么、因为没有标签。  此外、我无法在第一张幻灯片上看到深蓝色曲线的每分段电压标度、也无法在后续幻灯片上看到任何曲线的标度。  我无法判断粉红色还是白色代表63805或63806。  在 PFM 开关运行期间、粉色和白色波形图的电压尖峰之间的比较没有太多细节、因为它们是重叠的。

    您能否添加标签并添加另一张幻灯片、显示 FFT 比较两个电压纹波测量的频率分布?

    您是否根据本主题前面的消息、测量了相位和增益裕度、以确认带有22uF 输出电容器的控制环路的稳定性?  请分享您的测量结果。

    您能否与 TI 工厂团队分享有关805和806之间内部设计差异的信息?   根据他们对设计差异的分析、他们在哪里期望性能差异?  两者之间的内部控制环路是否不同?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    使用笼式电话讨论的每一个。 我认为这一点对你的情况都很清楚。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致

    TAO