This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:验证 TS:REGN 分压器中的 RT1和 RT2值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062836/bq25895-verify-the-values-of-rt1-and-rt2-in-ts-regn-voltage-divider

器件型号:BQ25895

您好!

请帮助我们双击 TS:REGN 分压器的 RT1和 RT2的值吗?

所需的充电热范围为3 - 57°C、我们选择了 RT1=3K24 RT2=14K。 这是正确的选择吗?

我知道这是一个非常愚蠢的问题、因为您已经提供了计算工具。

此外、 我们还通过了 BQ25895EVM 的可 变电阻验证、以模拟电池的 NTC 值、我们还拥有另一个 Excel

计算 NTC 范围。

但是,我们即将进入大规模生产,如果我们做正确的事情,我们就会非常犹豫。

谢谢你。

此致、

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    该计算器仅供参考。 请 验证电路板上的实际保护温度范围。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢。