This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331-Q1:原理图审阅

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061413/tps54331-q1-schematic-review

器件型号:TPS54331-Q1

大家好、

我们的 DIN TPS54331-Q1有一款很好的新器件

有 两件事需要您的支持!

请帮助检查此 SCH、THx  

Cin:195uF

输入电压:12V

Vo:5V

IO:0.7A

当前正在测试 EN able 的功能、我发现当 EN 引脚电压为1.05V 时、IC 将关闭、请参阅下面的黄色波形(蓝色为 Vo)、 与数据表中规定的1.25V 似乎不同、电压为0.2V (电流测试方法是输入12V 正常电源、然后断开 EN 引脚。 直接连接电源、然后查看电源的电压、EN ALE 将触发)

您能否分享什么是 TPS54331-Q1 EN 触发电压? 数据表中的 MAX = 1.35V、但没有最小值、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    原理图看起来不错。 对于 EN 阈值电压、1.25V 是典型值、并且器件之间存在差异、我将通过测试检查最小值。 谢谢。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    谢谢你

    请帮助 检查 EN 阈值电压的最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    Ruby 正在内部检查此最小值,一旦获得该值,就会向您反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    EN 阈值的最小值为0.5V、请将其保持在内部。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    谢谢你

    那么、典型 EN 阈值是1.25V、  最小 EN 阈值是0.5V? 对吧? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    是的。

    BR

    Ruby