This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:针对单故障条件仿真、感测电阻值变化

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062966/bq24170-sense-resistor-value-change-for-single-fault-condition-simulation

器件型号:BQ24170

您好!

我正在使用 BQ24170充电器 IC 和相关电路以1.5A 的充电电流为锂离子3S2P 电池组充电。 电池和充电电路是医疗设备的一部分。 该设计目前运行良好。 为了确保60601-1医疗设备的安全、我们需要模拟单一故障情况、即我们需要短接连接在 BQ24170的 SRP 和 SRN 引脚上的电流感应电阻器。 根据设计、PCB 上的电阻为10m Ω、但我们的计划是将其短接(这意味着它将接近于 0 Ω)。 我们希望了解电路在这种情况下的行为。 我们分别在交流适配器和电池电源线上提供2A 保险丝、因此、如果电流超过 此限制、保险丝将打开。

我想知道这种处理感应电阻器值的可能/预期行为是什么。 BQ24170是否还有其他可能触发的保护?

由于这可能是破坏性测试、我想知道是否可以预测这种行为。

随附的是供参考的原理图。 只需注意、保险丝 F1和 F2都是2A (尽管附加文件中的其中一个显示为3A 级)

e2e.ti.com/.../3377.Power-Supply.pdf

谢谢、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    通过调节感应电阻器上的电压来设置充电电流。 使用0欧姆感应电阻器时、我相信(但尚未测试)充电器会尝试通过相应地增大电流来调节所需的感应电压。 但是、BQ24170具有过流保护功能;请参阅数据表中题为"充电过流保护"的第9.3.13节。 我在下面发布了它。 电气特性表中列出的规格为"充电过流比较器(逐周期)"和"HSFET 过流比较器(逐周期)"。  

    '充电器通过高侧感应 FET 监控顶部 MOSFET 电流。 当峰值电流超过 MOSFET 限值时、充电器会关闭顶部 MOSFET 并保持关断状态、直到下一个周期。 该充电器具有二级逐周期过流保护。 充电器监控充电电流、并防止电流超过编程充电电流的160%。 高侧栅极驱动器在检测到任何一种过流情况时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。'

    我尚未对此进行测试、但我相信您的电池保险丝会首先熔断、因为其额定电流为2A。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我对该设计的理解也与您相同。 我还认为蓄电池电源线上的2A 保险丝可能会熔断。 不管怎样、我执行该操作后、都会通知您。 这将是一个正在进行的实验:)。

    您现在可以将此 TT 置于"已解决"状态。

    谢谢、

    Siddharth