This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:搭接二极管选择

Guru**** 2581495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063117/tps54231-catch-diode-selection

器件型号:TPS54231

TPS54231支持、

这部分是 Webench 问题。  

我将与客户讨论具有以下规格的设计的二极管选择:

VIN 7至28V

输出电压3.3V

输出电流为2A

他希望使用二极管 B350A-13-F 或 B360A-13-F、因为它们有库存。  这采用 SMA 封装。  这不会出现在 Webench 中的 Selected Alternatives 列表中。

当他重新运行 Webench 以获得4.0V 输出时、该二极管出现在列表中。  

我尝试修改3.3V 设计的二极管选择参数、但无法显示 B350A 或 B360A。  我不知道这是因为 Webench、还是由于设计限制而受到影响。

您能否确认 B350A 或 B360A 将在此设计中正常工作?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Darren

    当然 、B350A 或 B360A 可应用于此设计。

    BR

    Ruby