This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:温度影响环路稳定性

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, TPS65261, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062162/tps65261-1-temperature-affects-loop-stability

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65263

你(们)好

   ℃℃器件 TPS65261-1在25 μ A 下正常工作、但当 IC 在-10至-40 μ A 的条件下工作时、输出开始抖动。 然后、我们测试了控制环路、发现 控制环路的曲线发生了变化。  

  哪个参数将 受温度影响会导致 TPS65261-1控制环路变化。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry

    您是否曾在25°C 和-10°C、-40°C 温度下测试过 PM? 您可以将结果发送给我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是不同温度下的环路曲线和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3V3D_7A7A7D8F0D4E0C54296EA65E0B4EAF73EF8DF266BF7ECA53_1V8D_4E4F296E_SW_005F7351E26C625F_.docxe2e.ti.com/.../TPS65261_2D00_1PMU_C25303803575EF8DFE562800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,东海

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、东海  

    波特图看起来正常。   

    在低温下、输出电容和补偿电路(包括 R 和 C)将影响零点和极点分布、这将改变波特图测试结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ma

       

    -20℃,相位不好;

    –40℃,SW  抖动不佳;μ A

    ,,(数据表中的低温波特图,RC,CC,CB,Co),C1;前馈电容器如何调节 μ F

    C1为270PF、RC 为8.2K, 如果 C1过大?会发生什么?根据您的经验,检查我们原理图中的补偿参数是否合理,?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将,从270pf 更改为27pf,它可以解决产品中的实际问题如何理解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      3V3D 在低温下下降、导致机器始终复位 、25℃ 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C1是前馈电容器、它将增大环路带宽、使环路受到噪声干扰。  

    因此27pf 是合理的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    发生问题时、您能否检查输入电压、ENx 电压和 LXX 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 C1从270pf 更改为27pf、并解决了该问题。  270p 是否太大? 它会影响环路稳定性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然问题已经解决、但我们担心在低温下、环路会不稳定、还会存在其他隐藏的危险。

    我们还需要调整补偿参数以提高环路稳定性、但我们不知道如何开始这项工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看过补偿电路、很好。  

    此外、  

    TPS65261和 TPS65263相似。  

    您可以使用 TPS65263 webench 来检查其稳定性。   

    https://www.ti.com/product/TPS65263?keyMatch=TPS65263&tisearch=search-everything&usecase=GPN 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们使用将 C1从270p 更改为27P 的方法、稍后、 我们将使用官方守护程序板在不同温度下测试对应于27P 的低温波特图和波特图、以查看结果是否相同、从而验证我们的参数和 PCB 是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。