This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:计算工具

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061874/atl431-calculation-tool

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431

大家好、

我们希望使用 TL431计算器工具。
我们对如何使用此工具有几个问题。


1) 1)对 ATL431应用 TL431计算器工具是否没有问题?
2) 2)我认为下面是正确的、因为我认为 idiv 是分压器电流?

3) 3)我们无法向 idiv/Iref 输入小于100的值。 idiv/Iref 低于100时有什么问题?
4) 4)该工具是否使用数据表规格 Iref = 4uA (最大值)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    1. 如果您认为 ATL 与 TL 器件中的某些参数不同、则可以正常工作。
    2. 是的
    3. 它不会低于100、因为您不希望 Vref 吸收过多电流、这将导致增益电阻器上的 IR 压降与预期的 IR 压降不同而产生误差。
    4. 是的、确实如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢你的答复。

    关于答案3、

    您是否意味着必须降低 IREF 以减少 Vout 误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    是的、您的分析是正确的。 很难、Vout 误差有多种原因、但 IREF 器件占主导地位。

    我希望它能有所帮助!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢你的答复。