This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:CV/CC 降压转换器建议

Guru**** 2814865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062530/lm25085-cv-cc-buck-converter-recommendation

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LMR12010

大家好、  

我看到 AN-2157、"具有 LM25085的恒流恒压降压转换器、或通过 LM25085实现精确电流限制"、似乎是 CC/CV 设计的良好示例。

但 LM25085实际上是控制器、因为它是外部 FET、所以您是否建议使用 CV/CC 降压转换器(内部 FET)、它实际上适合 LM25085中的本应用手册?

此致、Naoki yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf)以了解更多详细信息。

    此外、还有一个有关此内容的 E2E 博客(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter)。

    请参阅第3节、了解实现这一目标的传统方法、该方法应同时适用于转换器和控制器解决方案。  

    传统方法实现了用于 输出电流到反馈电压转换的放大器电路。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、谢谢。 但在这两篇文章中都不包含降压转换器的特定器件型号。

    在客户用例中、他们正在寻找支持的降压转换器;  

    VIN = 9至16V、Iin < 1A、Vo = 7.4V

    在这种情况下,我只是想了解 LMR12010 (非同步但集成 FET),是否可以配置 CVCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在应用手册/博客中详细介绍的传统方法中、转换似乎没有任何限制。

    因此、我认为它适用于所有降压转换器/控制器、只要您实施的电路遵循注释中详细介绍的建议指导即可。

    我建议采用 EVM 并验证此设计。  

    请注意、转换为 CC/CV 拓扑所需的外部放大器电路分别是内部 FET 和内部补偿。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、好的。 我知道。 谢谢!