This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:芯片 REGOUT 3.3V 的输出仅为大约2V。

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062923/bq76940-the-output-of-the-chip-regout-3-3v-is-only-about-2v

器件型号:BQ76940

这是我们的电路

焊接到0欧姆的两个电阻器可以输出3.3V 电压、但芯片将会烧坏、3.3V 输出电压也会降低。

通过 R19后、最高电池串的压降为1.2V。 原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Depeng、

    我建议您阅读 并遵循 bq769x0系列10大设计注意事项应用报告的第9节 REGSRC 电源。

    不需要 R81/R17、请将其移除或替换为0 Ω。

    D4/D24不应连接到 REGSRC FET 漏极路径、这些只应连接到 BAT 引脚。

    R23/R87通常为100kOhm。

    您似乎在堆叠、因此我建议您将二极管/电阻器对放置在 FET 的源极侧。 它将使 REGSRC 引脚上的电压保持在较低水平、而 IC 将消耗较低的功率。 上述应用报告的第9节中提到了这一点。 在较低的电池电压下、您的电流设置可能会更好。 您还应将漏极电阻器放置在二极管/电阻器对之前、如上一个应用报告的图14所示。

    我还建议您查看 TIDA-01093的原理图 并查看数据表原理图示例。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon