This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:并行运行

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H, LM76005, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063118/tpsm5601r5h-parallel-operation

器件型号:TPSM5601R5H
主题中讨论的其他器件: LM76005LM76003

大家好、

我们的客户打算使用多个并联的 TPSM5601R5H 器件、以通过48V 输入实现12V 输出和~30W 峰值功率。 我们已尝试搜索更高电流的解决方案、以获得更简单的解决方案、但我们看到的大多数降压模块都缺货。

 我们是否有关于 TPSM5601R5H 或任何其他类似降压模块并行配置的指南、这些模块可能有助于我们满足客户的要求?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、并行连接两个模块并不简单、因为没有任何东西可以控制两个器件之间的电流共享。  

    在本例中、我可以看到一个选项是使用 LM76003或 LM76005来满足您的规格。 使用转换器进行设计可能更容易、而不是尝试将其强行放入模块中  

    https://www.ti.com/product/LM76003

    https://www.ti.com/product/LM76005

    但愿这有所帮助。  

    谢谢

    -Arief