This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BQ76942 TS2引脚电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062883/bq76942evm-bq76942-ts2-pin-voltage

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942

您好!

     根据数据表、当 BQ76942关断时、TS2引脚(用作唤醒)为5V、但我测试了 EVM (J6)上该引脚的电压为3.5V、 客户希望知道结果。 谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    TS2引脚上的内部上拉电阻为4.7 MOhms。 因此、如果测量该引脚的仪器具有10M 阻抗、它将创建一个电阻分压器、该分压器将产生~3.5V 的电压  

    此致、

    Matt