This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:未检测到器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062042/tps6594evm-no-devices-detected

器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1

 我已将 EVM 连接到 GUI、但显示未检测到器件。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请尝试以下操作:

    1. 查看 PDN 用户指南 和 EVM 用户指南
    2. 检查 VCCA 是否为3.3V

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      GUI 不支持快速入门页面中的最新 TPS6594-Q1器件。  现在请使用"注册表"页面。  我们希望在2022年上半年更新 GUI。

    此致、
    Chris