This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:器件在更改充电电流后停止充电。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061521/bq51003-device-stops-charging-after-changing-charging-current

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

大家好、

我们在其中一个无线充电设计中使用了 BQ51003YFP 器件。 当前电流设置为大约500mA、但当我尝试通过将 R1 + RFOD 电阻器更改为1040E (820+220)来降低充电电流时。

我的器件正在充电、但在5到10分钟后它停止充电、当我继续充电并再次充电时、它将再次充电5到10分钟、然后再次停止。 但在同一器件中、当我通过 USB 电缆插入时、它正在正常充电。

请说明这可能的原因。


/resized-image/__size 320x180/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/ypzf-0.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    您是否能够从器件读取 EPT? 我无法很好地查看图片。 您能否在回复中将其直接上传到 E2E 论坛?  

    这可能是无线充电过热。 一旦器件达到 TJ (OFF)阈值、它将关闭 LDO 并发送 EPT 以解决内部故障(0x02)。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我已附加图片供您参考。 我们发现这不是来自无线充电器 IC 这是一个无线充电器适配器、它造成了一个问题、

    我还有一个问题、如果我们在无线充电器 IC 输出端将电流限制设置为500mA、即2.5W、并且我们使用5W 无线充电器、会发生什么情况。 这会产生更多热量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    抱歉、这是什么波形? 我看到两个标签、不确定它是电流还是电压。  

    [引用 userid="475589" URL"~~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1061521/bq51003-device-stops -充电后改变-充电-电流/3929236#3929236"]我们发现这不是来自无线充电器 IC 这是一个无线充/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 电器适配器,它造成了问题,[userid="3929362"]如果我们在更改了一个无线充电器的输出电流限制后,则会发生什么情况 我们将使用5W 无线充电器。 这是否会产生更多热量?[/quot]

    您能否澄清您是否参考了 BQ51003? 它不是用作充电器。 您是否使用的充电器 IC 将 BQ51003用作电源?

    BQ51003仅用作符合 Qi 标准的电源、并针对最大2.5W 应用进行了优化和列出。 我们列出了可编程为750mA 的最大电流限制的最大规格。 设置所需的500mA 输出电流应该是可以的。 由于器件耗散的功率较多、因此这很可能会使器件的热量超过2.5W。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    问:抱歉、这是什么波形? 我看到两个标签、不确定它是电流还是电压。  

    答案:上面的波形是电压1、下面的波形是电流。 当我们保持5W 无线适配器电压精确为2.5W 时、我们发现了这个问题、而我们没有遇到这个问题。 因为我们考虑将输入电压降低到小于5W。

    问题: 您能否澄清您是否提及 BQ51003? 它不是用作充电器。 您是否使用的充电器 IC 将 BQ51003用作电源?

    答案:是的、我们使用 的是 BQ51003 IC。 是的、我们将 SMB358用作电池充电器 IC、 将 BQ51003用作电源。

     

    是的、我们将设置最大值 仅500mA、我们还认为我们正在使用设置2.5W 功率、但我们提供5W 功率。 这就是器件加热更多的原因。

    请建议使用任何2.5W 无线充电适配器进行测试、以便我们可以使用2.5无线适配器器件进行验证、从而避免过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    BQ51003是我们的2.5W 无线电源。 只要您的充电器配置为等效电流、我就不会期望出现此问题。 SMB258的电流是多少? 由于我不熟悉该充电器、您能降低它吗?

    如果您想改用5W 电源、请随时查看 BQ51013B

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你的答复。

    在 SMB258中、我们设置了200mA 的充电电流。 目前、请 紧急为 BQ51003此 IC 推荐等效无线充电器、我们必须回复客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果我们的设备使用5W 无线适配器,但该适配器仅支持2.5W 功率,则会发生什么情况?如果产生的额外功率将产生热量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    如果您说2.5W 器件将是5W 无线适配器的负载、是否将5W 无线适配器配置为2.5W 输出?

    查看 DSBGA 封装(58.9 C/W)、BQ51003具有与环境热阻相同的结点。 基于此、如果2.5W 功率仅消耗2.5W 功率、则预计会产生相同的热量。

    此致、

    Anthony Pham