This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:更高的输出电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503, LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061666/lmz31503-higher-output-voltage

器件型号:LMZ31503
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、

LMZ31503的最大输出电压为5.5V。

我可以在5.7V 电压下使用它吗?

或者、输出电压是否能够以与 SNVA749相同的方式增加?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    不能、您无法使用 LMZ31503至5.7V、因为其最大值为5.5V。 但您可以采用与 SNVA749相同的方式增大输出电压。 您手头上是否有 LMZ31503EVM?

    您能否在 EVM 上验证它? 我订购 EVM、可能会在1-2周内收到。 因此我现在无法从我的角度检查它。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我没有 LMZ31503EVM。  

    使用 EVM 进行验证时、Rupper 的建议值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    是的、我认为10k 应该正常、因为 LMZ31503和 LMZ31710是相同的峰值电流模式控制。 但 LMZ31503的基准电压为0.8V。 我尝试在 PSpice 仿真中验证它、但它不起作用。 如果您不紧急、我可以在收到电路板时在 EVM 上进行检查。 您可以通过 nancy_zhang@ti.com 向我发送电子邮件。 我将关闭此帖子。 如果需要、您可以再次将其打开。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑使用 LDO 从 LMZ31503输出生成5V 电压的电路。
    由于我想改善 PSRR 特性、我正在研究 LDO 的电势差是否可以设置为0.7V。
    仅提供 Rupper 焊盘、以便其可用于5.7V 电压、因此请与 EVM 核对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    我在 LMZ31503EVM 上检查6V 电压。 它在 Ruper=10k 和 Rset=1.54k 时工作得非常完美。 LMZ31503的 VREF 为0.8V。 如果您需要5.7V 电压、Rset 应为1.65k。

    希望这对我有所帮助、我将关闭这个帖子。

    谢谢、

    Nancy