This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:引脚3的首选连接(使其保持开路/悬空或连接到引脚2/GND)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062955/lm4040-preferred-connection-of-pin-3-leave-it-open-floating-or-tie-to-pin-2-gnd

器件型号:LM4040

客户对 LM4040有以下问题。 LM4040现正用作先前使用的 ADI ADR5041ARTZ-R2的引脚兼容替代产品、并会出现有关如何最终在 LM4040上连接开路引脚(3)的问题。

我们已经安装了 ADR5041ARTZ-R2、但现在他们希望将其替换为 LM4040。
在 ADR 的数据表中、显示引脚与 LM4040兼容、但仍将开路引脚布局为 V+。
但是、在 TI 电压基准数据表中、该引脚应连接到 GND 或保持开路。
不允许将引脚3连接到 V+(因此 LM4040无法与 ADR5041ARTZ-R2功能兼容)。

因此、问题: LM4040引脚3的首选接线是什么:保持断开或将其连接到引脚2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM4040的引脚3连接到其基板、因此必须保持悬空或连接到阳极。 它无法连接到阴极。 希望这对您有所帮助。