This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SoC 变化异常

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062895/bq4050-soc-changing-abnormally

器件型号:BQ4050

大家好、

BQ4050适用于3串锂离子电池、电池 SOC 为50%、放置后7天(无充电、无放电)、电压无变化、SOC 变为60%。  它是否合适?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    CEDV 将根据传递的电荷进行调整、然后在复位后根据电压表进行调整。 我们需要一个日志来了解导致它增加的原因。

    此致、

    Wyatt Keller