主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1
大家好、电源开关
我后面有一个有关相关主题的问题。 在该主题中、您建议使用 LM7480-Q1而不是 LM5050-1来降低反向电流。
LM7480-Q1比 LM5050-1支持哪些其他功能? 反极性保护? LM7480-Q1配置有背靠背 FET、而 LM5050-1只有 FET。 我认为 LM7480-Q1的背靠背 FET 配置 用于反向电流保护、但两种器件都支持反向电流保护。
感谢您帮助我们更好地理解。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、电源开关
我后面有一个有关相关主题的问题。 在该主题中、您建议使用 LM7480-Q1而不是 LM5050-1来降低反向电流。
LM7480-Q1比 LM5050-1支持哪些其他功能? 反极性保护? LM7480-Q1配置有背靠背 FET、而 LM5050-1只有 FET。 我认为 LM7480-Q1的背靠背 FET 配置 用于反向电流保护、但两种器件都支持反向电流保护。
感谢您帮助我们更好地理解。
您好、Ella、
LM5050-1只能在理想二极管方向(源极连接到输入端、漏极连接到输出端)驱动单个 FET、从而阻断反向电流。 LM5050-1本身无法承受输入反向电压。
LM7480-Q1可以驱动背靠背 FET、从而阻断反向电流和正向电流。 此外、LM7480-Q1具有固有的输入反极性保护。
因此、LM5050-1和 LM7480-Q1都可以阻断反向电流。 控制器检测反向电流、并在检测到输入到反向电压时关闭栅极。 与 LM5050-1相比、LM7480-Q1检测反向电流所需的反向电压阈值(VSD (REV))更小。 反向电压 只是反向电流 x FET Rdson。 因此、 较低的反向电压 阈值对应于检测它并关闭 FET 所需的较低反向电流。