This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:背靠背 FET 的功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062981/lm5050-1-function-of-back-to-back-fets

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

大家好、电源开关

我后面有一个有关相关主题的问题。 在该主题中、您建议使用 LM7480-Q1而不是 LM5050-1来降低反向电流。  

LM7480-Q1比 LM5050-1支持哪些其他功能? 反极性保护?  LM7480-Q1配置有背靠背 FET、而 LM5050-1只有 FET。  我认为 LM7480-Q1的背靠背 FET 配置 用于反向电流保护、但两种器件都支持反向电流保护。

感谢您帮助我们更好地理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    LM5050-1只能在理想二极管方向(源极连接到输入端、漏极连接到输出端)驱动单个 FET、从而阻断反向电流。 LM5050-1本身无法承受输入反向电压。  

    LM7480-Q1可以驱动背靠背 FET、从而阻断反向电流和正向电流。 此外、LM7480-Q1具有固有的输入反极性保护。  

    因此、LM5050-1和 LM7480-Q1都可以阻断反向电流。 控制器检测反向电流、并在检测到输入到反向电压时关闭栅极。  与 LM5050-1相比、LM7480-Q1检测反向电流所需的反向电压阈值(VSD (REV))更小。 反向电压 只是反向电流 x FET Rdson。 因此、 较低的反向电压 阈值对应于检测它并关闭 FET 所需的较低反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您的意见非常清晰。 非常感谢。