This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:为什么电池平衡不起作用?

Guru**** 2582165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061967/bq28z610-r1-why-cell-balancing-does-not-work

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好 TI

当我检查 SDV 警报时、电池平衡中断。

上传 GG 文件和状态窗口。

  1) 1) 设置错误吗?

  2) 2)  如果充电后电池在没有弛豫时间的情况下继续使用、Pure 监测计是否不会进行电池平衡?

  3) 3)  SDV 警报是否没有自动恢复?

  4) 4) 如果电池平衡不像这样变化、那么重新平衡需要多长时间?

e2e.ti.com/.../8551.Data-Memory.gg.csv

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    您应该清除电池平衡前的所有保护情况、看起来您的状态更新为0x0E、这意味着如果启用了电池平衡、则允许进行电池平衡。  

    还会触发 CUV 保护、其中一节电池的电压为711mV、另一节电池的电压超过2800mV、这种不平衡是极端的、电池组应永久禁用、不要尝试平衡电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在设置方面、电池平衡是否没有任何问题?

    最初、电池不是不平衡的。
    但是、随着电池的使用、电池之间似乎越来越不平衡、我对此感到好奇。

    此致

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    您的配置表示您仅在充电模式下进行平衡、您还可以在休息时启用平衡、以便为电量监测计提供更多时间来平衡电池。

    这是一种极端不平衡的现象、这表示电池阻抗不匹配、可能过高、监测计无法继续校正、尤其是在仅在充电期间进行平衡时。

    您是否有显示电压偏离的电池循环 bqStudio 日志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller

    您错误地捕获了状态窗口。 为了纠正这种情况、它不是极端的电压偏差。

    但为什么即使在充电后恢复也不起作用呢?

    由于在写入日志时没有发生电压偏差、因此我当前没有日志。
    电池学习后、使用 SREC 文件输入到的电池大约一个月后、出现电压偏差。
    我共享 SREC 文件。

    如果电池需要电压偏差的学习数据、我将重新开始学习。

    e2e.ti.com/.../2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1_5F00_210624.zip

    此致

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    我认为您可能需要使用外部 FET 来实现更好的电池平衡、或者尝试更频繁地启用电池平衡以防止 REST 中的偏差。

    电量监测计只能快速平衡、可能需要多个周期来纠正电池不平衡。

    此致、

    Wyatt Keller