This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:输入 RC 电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062950/bq76940-input-rc-circuit

器件型号:BQ76940

尊敬的团队:

我的客户是该设备的新手。 我是否可以问内部平衡电流为何受到外部电池输入电阻器 RC 和外部电池输入电容器 CC 的限制? RC 和 CC 的功能是什么、如何计算或确定 RC 和 CC 的值?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!  

    如果 他们不熟悉 BQ76940设计、阅读 bq769x0系列10大设计注意事项应用报告可能会很有用。 对于电池平衡、他们可以阅读本文档的第4节。

    对于 RC 和 CC 选择、它们可以遵循数据表第8.3节"建议运行条件"中显示的值。

    选择这些值时、请确保时间常量 为≤12.5ms、因此电池测量值没有错误。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon