This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM 5106问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106, LM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062476/lm5106-lm-5106-problems

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: LM5102

我们在使用 LM5106半桥驱动器 IC 时遇到问题、在大多数情况下、它可以正常工作。 但在其他一些情况 下、我们会看到很多故障和 IC 温度过高。 我们需要了解我们的错误行为是什么导致了这个问题、以便能够尽快纠正这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否提供有关您的系统的更多详细信息? 根据您对 IC 温度过高所说的内容、您能否提供 VDD、开关频率以及所驱动的器件(FET 或电容负载)? 我之所以要求这样做,是因为器件的粗功耗是 P=VDD*FSW*Qg,因此我们可以计算出系统中 IC 的热量。 如果您愿意、显示驱动器和支持组件的原理图的一小部分也有助于确定出现了什么问题。

    谢谢、

    Alex M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉在论坛上含糊不清、但我必须尝试保护公司产品。  好的、让您稍微回顾一下设计、尽管有几个不同的人、但设计过程中也进行了修改。  我的老板告诉我要解决这个问题,他想要一个简单的解决办法!!!

    如果是我的设计 、我根本不会使用此 IC、因为我认为这项工作是错误的。 我会以常规方式驱动低侧。

    我完全理解 LM5106的使用方式并不理想,但它落在我的圈上..........

    正如您所问的、VDD 为10V

    Fsw =为0Hz、因为我相信它们只是偶尔打开和关闭 FET  

    所使用的 FET 是 IPP045N10N3G、仅在低侧进行开关

    我只能在原理图中加入很小的一部分、因为它是一个论坛、但我确实明白、用图表来确定他们所做的事情几乎是不可能的。

    如果您需要更多信息、请立即咨询、非常感谢您的回复

    此致

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您提供这些详细信息。 根据 VDD 和开关频率、器件中的功耗不应太高。 如果我理解正确、您保持低电平并通过切换使能来切换低侧? 我进行了仿真、该方法似乎可以正常工作。 我在设计中看不到任何绝对是个问题。 您可以在电路板上尝试以下几项操作、看看它是否有用:

    1. 您可以移除 D7和 C24、它们用于生成未使用的高侧偏置。
    2. 您可以尝试增大 VDD 电容、0.1uF 非常小。
    3. 您可以尝试为栅极使用较小的电阻器;R15为330欧姆、这对于这一点来说非常大。 栅极电阻器通常介于1-50欧姆之间。  
    4. 您可以从 FET 的漏极上断开"LS"引脚。 如果它们通过电路板上的迹线进行连接、您可以提起封装的支脚以断开连接。 我不确定您对 LS 施加的电压是多少、但您所执行的应用不需要该引脚、这是可能的故障点。  

    很抱歉发送这么多建议。 我不确定问题是什么、希望至少有一个问题能帮助您解决。 如果没有这些帮助、请随时再次回复、我们可以考虑更多选项。 最后、我认为您可以像您说的那样轻松地在该应用中使用低侧驱动器、但没有理由不能使用半桥。 不过、我认为我们的大多数具有独立 Lin 和 Hin 引脚的驱动器将更易于使用。 类似 LM5102的器件具有非常相似的规格、引脚对引脚、但允许进行独立控制。  

    祝您好运、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间、早上很忙。  感谢您的信赖!!

    就您建议的列表而言、是可以的  

    • 我 预先删除了 C24和 D7、原因是您已经指出过  
    • 我在用于对 LM5106进行滤波的电路中保留了 VDD 0.1uF 电容、但我在 D7上添加了另一个22uF 购买标签。
    • 我已将栅极导通电阻器下调至22R  
    • 我提起了 LM5106并将履带完全切割。   

    我们很快就会进行测试,我会告诉您它是怎么发生的!!

    再次感谢你的帮助  

    此致

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    祝您在测试中一切顺利。 如果您确实看到了问题、您能否提供 EN、IN 和 LO 的一些示波器捕获、以便我们可以查看这些波形是否存在任何奇怪的情况? 如果您没有发现任何问题、则无需。

    祝您好运、

    Alex M.