This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:CFGUPDATE

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063035/bq76952evm-cfgupdate

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我的客户希望配置 CFGUPDATE。  

但是、当客户使用 BQSTUDIO 发送数据时、CFGUPDATE 未成功配置。
客户也无法通过自己的软件配置 RAM。
请帮您提供一些意见吗?
谢谢你。
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    他们是否刷新了仪表板以查看是否已更新? 如果他们使用 bqStudio 中的 SET_CFGUPDATE 命令、是否设置了 CFGUPDATE?

    客户是否启用了 CRC?

    命令序列(10 3E 90 00)正确、我在 EVM 中进行了测试。 如果他们刷新仪表板、CFGUPDATE 应更改。

    如果没有、则应阅读  BQ769x2软件开发指南 以获得一些指导。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon