This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:原理图审阅

Guru**** 2519650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062385/tps7a84-schematic-review

器件型号:TPS7A84

大家好、

谢谢、您能帮我回顾 tps7a8400的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         原理图大体上对我来说很好。 偏置轨似乎不存在、因此我宁愿将 BIAS 引脚连接到 GND。 关于输入和输出电容器、我注意到您选择了额定电压为10V 和6.3V 的电容器、请考虑电容器降额、以确保输入和输出引脚上存在足够的电容。 使用额定电压为50V 的电容器将确保有足够的电容。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    好的、谢谢您的评论。

    我对电容器降额有疑问、在此设计中、输入电压为3.3V、输出电压为2.5V、因此客户选择额定电压为10V 和6.3V 的电容器。 您能不能帮助我了解电压对电容值的影响;或者为了保持电容值、应使用什么电压值;

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

           我将向您发送一封包含说明和支持文档的电子邮件。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特