This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用500V 升压/反激式转换器/控制器来替换 DRV2700的转换器部分。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062699/recommendation-for-500v-boost-flyback-converter-controller-to-replace-the-converter-portion-of-drv2700

主题中讨论的其他器件:DRV2700DRV2700EVM-HV500

大家好、我们目前正在使用 DRV2700压电式驱动器评估模块为运行方式与压电式传动器类似的测试设备生成高达500V 的电压。  借助 DRV2700EVM-HV500评估模块、不需要很大一部分功能。  我想问您是否可以推荐替换转换器/控制器 IC、以便在大多数情况下重复 DRV2700的升压反激式转换器功能、具有3.0至5.0伏的输入电压和高达500V 的输出电压。  我们更喜欢使用相同的 ATB322515变压器或类似的变压器(1:10匝数比、7uH 电感)、因为其尺寸小、最大输出功率仅需几瓦。  此外、最好采用 TSSOP、SSOP、SC70或其他更小的引线式封装、以便在小尺寸与易于焊接带引线的封装之间实现平衡。  提前感谢您提供任何信息。