This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288复位模式寄存器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS61281D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061012/tps55288-tps55288-resets-mode-register

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS61281D

您好!

我通过 Webench 得到了以下电路

https://imgshare.io/image/circuit.rpSgvy

L4是 XAL6060-562MEB

此电路被设计成具有3.7V @ 3A 的稳定输出。

我已将所有寄存器设置为  

#define REF_LOW_VALUE0b10111100//基准电压835.3mV
#define REF_HIGH_VALUE0b00000010//基准电压835.3mV
#define IOUT_LIMIT_VALUE0b11100100//禁用电流限制
#define VOUT_SR_VALUE0b00000001//转换率2.5mVmV/μs
@#define IOUT_LIMIT_0b100100 //禁用输出端 VOUT_0b0001-
0 = 0 = 0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位

#define MODE_ENABLE_VALUE0b10110001//---输出启用--- 

我在几乎没有负载(可能小于6mA)的情况下测试我的电路、当我尝试读取寄存器模式时、它始终读取默认值

我将为电路提供3.7V 电流、电流限制为0.25A

有人建议问题可能是什么?

我附加了我的几个跑步的图像

imgshare.io/.../image.rpbN6Y

我已将一个链接附加到我的驱动程序

[TPS55288驱动器]

https://transfer.sh/uxKh6c/TPS55288.txt

[TPS55288布局]

imgshare.io/.../pcbi-layout.rpbrhF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将花一些时间来查看原理图、布局和寄存器设置、并让您尽快了解我的评论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack。  
    P.S. 我测试了电路板的电气短路。 未找到。 此外、我还使用 CDC_Value 0b01100000进行了测试、模式寄存器恢复为默认值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    备选链接:  
    原理图: https://ibb.co/tqVdv7m
    布局: https://ibb.co/688GsXS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在随附的原理图 https://imgshare.io/image/circuit.rpSgvy 上 、我看不到无源组件 R 和 C 值。 您是否还可以将这些值放在原理图上。

    您可以将原理图 PDF 文件直接附加到 E2E 中、因为有时我们无法打开外部链接。

    但我非常确信、电流布局太差、无法让 TPS55288正常工作。 对于开关电源、尤其是以高开关频率和高电流运行的电源、布局是一个重要的设计步骤。 如果布局不仔细、稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。 有必要使用宽/短铜连接 MOSFET Q1、Q2、电感器 L、TPS55288、Cout。 建议参阅 TPS55288布局指南应用手册 以了解详情。

    您可能会在当前布局中看到输出电压错误、输出电压调节性能差、器件故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../System_5F00_PSU.pdf

    您好、Zack、感谢您的反馈。 我已附上原理图 PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您分享原理图。

    还有两个问题:

    该器件只有26个引脚。 在您的原理图中、为什么有引脚27-30?

    2.您的应用的输入电压范围、输出电压、最大输出电流规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    在 PCB 布局上使用额外的引脚来创建 边角焊盘(实际上是两个连接在一起的焊盘)

    应用输入电压范围为锂聚合物电池或12V 离线电源、但该电路将来也可能用于 USB PD。  

    输出电流为2A。  

    我不打算使用此芯片进行实验、但遗憾的是、大多数其他 TI 芯片(例如 SIMPLE SWITCHER)缺货。 我现在正在尝试使用 TPS61281D、希望该器件将用作电池供电的稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供信息。  

    我已经查看了原理图、建议如下:

    建议添加一个1uF/0402封装陶瓷电容器、并将其靠近 IC Vout 引脚和 GND 引脚。

    2.可以将 R34更改为66kohm 以将平均电感器电流限制设置为~5A。

    其他器件看起来不错。  

    恐怕您必须先更新布局。 请遵循此 TPS55288布局指南应用手册

    如果没有正确的布局、器件将无法正常工作。