主题中讨论的其他器件: TPS61281D
您好!
我通过 Webench 得到了以下电路
https://imgshare.io/image/circuit.rpSgvy
L4是 XAL6060-562MEB
此电路被设计成具有3.7V @ 3A 的稳定输出。
我已将所有寄存器设置为
#define REF_LOW_VALUE0b10111100//基准电压835.3mV #define REF_HIGH_VALUE0b00000010//基准电压835.3mV #define IOUT_LIMIT_VALUE0b11100100//禁用电流限制 #define VOUT_SR_VALUE0b00000001//转换率2.5mVmV/μs @#define IOUT_LIMIT_0b100100 //禁用输出端 VOUT_0b0001- 0 = 0 = 0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位/0位 #define MODE_ENABLE_VALUE0b10110001//---输出启用---
我在几乎没有负载(可能小于6mA)的情况下测试我的电路、当我尝试读取寄存器模式时、它始终读取默认值
我将为电路提供3.7V 电流、电流限制为0.25A
有人建议问题可能是什么?
我附加了我的几个跑步的图像
imgshare.io/.../image.rpbN6Y
我已将一个链接附加到我的驱动程序
[TPS55288驱动器]
https://transfer.sh/uxKh6c/TPS55288.txt
[TPS55288布局]