This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS2597的工作范围

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061658/tps2597-operating-range-for-tps2597

器件型号:TPS2597

您好、TI、

我正在为工作电压为24V 的器件寻找电子保险丝 IC。 IC 的建议工作范围高达23V、但绝对最大范围为28V。 因此、我想知道是否可以在24V 以下工作? 哪种参数/安全条件无效? 或任何有关24V 域中电子保险丝 IC 的建议?

谢谢你们的帮助!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TPS2597只能支持23V 以上的瞬态电压。 对于直流24V、它不是正确的器件。 请查看>40V 产品组合中的电子保险丝。 什么是保护要求和应用?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请告诉我您的想法。 在这里、您可以从40V 产品系列中选择电子保险丝。  https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#p339=Internal&p849=40;110。我将等待您的回复。  

    谢谢

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、  

    感谢您的回复。 实际上、我们使用 TPS26602、TPS2H160、PTPS272C45作为具有一定保护和电流监控器的高电压开关。 然而、由于 IC 短缺、我们正在寻找替代产品。 我们似乎必须等到 电源。  

    但首先感谢您的帮助。 ;)

    Ryan